This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569 I2C 电压

Guru**** 2867100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723247/lp5569-lp5569-i2c-voltage

器件型号:LP5569

您好、先生、

请参阅 D/S 主题7.8。

SCL/SDA VIH/VIL 为 1.25V 0.4V,不是指 Vin 或 V1P8。

是否可以为3.3V MCU/SoC 上拉3.3V?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    否、请将 SCL/SDA 连接至1.8V 逻辑、作为第一页中的电路。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利