This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2413:反向电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722603/tps2413-reverse-current

器件型号:TPS2413

尊敬的所有人:

在我的设计中、我有两条电源总线进行了"或"运算:

设置 为 4.9V 并 由 ORing 器件 TPS2413控制的 BUS1  

总线2、 可打开或等于5.1V

 当总线2被激活时、我对 TPS2413 70ns (关断延迟)期间的反向电流有疑问;在这段时间内、谁限制反向电流(我认为只有 MOSFET 的 RDS (ON)和总线2电压 控制器的电流限制)?

提前感谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Giorgio Saccavino、

    使用 TPS2413的 RSET 引脚对反向电流关断阈值进行编程。 该阈值可在正3mV (是的、可编程为正)至负-300mV 之间进行编程。 因此、反向电流是 MOSFET 的反向关断阈值/Rdson。

    当电流限制低于上述编程的反向电流时、总线2的电流限制也会受到限制。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、
    您的答案可能是合理的、但如果您在数据表(以及规格)中看到图6或7、则可以看到、在 V (AC)降至阈值以下后、MOSFET 导通时间为68ns (延迟时间)。 我认为在此期间(我知道它非常小)、反向电流没有限制(除了 RDS (ON)、电流限制和电路中的其他寄生元件)。

    此致
    Giorgio