This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031:在没有任何负载的情况下消耗高电流的芯片

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719402/bq24031-chip-consuming-high-current-without-any-load

器件型号:BQ24031

大家好、

我们在 之前的项目中一直使用 BQ24031RHLR、它在许多100k 设备上运行良好。

现在、在我们的新设计中、我们在某些电路板上遇到了电源管理器在生产后损坏的情况。 在未连接任何电池或负载的情况下、芯片的电流消耗约为230mA。 在这种情况下、芯片由 AC 引脚提供5V 电压。 该芯片仍在输出引脚上提供5V 电压、但变得非常热。 开漏输出/ACPG 引脚保持在200mV、上拉电阻为100k 至3.3V。

封装标记为:

BZJ

TI 33k

C6E5

从数据表中、我无法判断第二行和第三行的含义以及如何将其转换为批号或生产周/年。

用新样片更换芯片后、一切正常。
USB 和 LDO 引脚是电路板上唯一未连接的引脚、从理论上讲、芯片可能会因 ESD 而受损、但这只是一个理论。
是否有与其他客户类似的案例? 它是否与此特定生产批次相关?

提前感谢您

/Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathias、
    如果您通过交流电为器件供电、/ACPG 应该为低电平、但我希望它低于200mV。 尝试通过 USB 上电、查看/ACPG 上的电压是否保持不变。 此外、检查所有其他引脚是否存在意外电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。

    由 USB 输入供电运行正常、芯片按预期工作、开漏输出/USBPG 通过100k 上拉电阻器下拉至10mV。

    它似乎仅损坏了交流通道、因为它可以与 USB 或电池输入电源正常配合使用。

    什么可能会导致交流通道上的此类损坏? 过压? 过流? ESD?

    此致

    /Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathias、
    这可能是 ESD 损坏。 在无负载且无电池的情况下、不会产生这么大的电流。 在我们继续进行故障分析之前、您是否已将同一电路板上的 IC 更换为另一个单元、以确保电路板没有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我更换了一块板上的芯片、之后工作正常。 电源路径管理器保持冷态、无负载时的电流消耗几乎降至0mA、而负载时的常规电流消耗则降至0mA。

    我总共有3个具有此类误差的电路板。 我们的问题是、如果问题与 ESD 无关、我们可能会在生产中获得不良收益。 如果它与 ESD 相关、则不会成为串联生产的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathias、

    您是否可以将设备提交给当地的现场应用工程师进行故障分析?

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我与我们当地的 TI 支持人员取得了联系、他同意您的建议。 我将发送董事会并让此服务案例保持开放状态、直至我获得更多信息、因为这对将来的其他人也有帮助。

    此致

    /Mathias