This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:LM43601PWPR

Guru**** 2496065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722976/lm46001-lm43601pwpr

器件型号:LM46001

请提出更多问题。 我计算最大电流 i=0、5A 时的电感器、 但该电流在器件导通时仅出现一次。  器件的剩余电量不超过 I=0、05A、 那么如何选择电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evgeniy、

    如何计算0.5A 最大电流? 当器件为输出电容器充电时、这是否从启动状态开始? 还是由负载拉取?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam!

    当器件开启时、它会进行自检。  此过程在加电时发生一次、大约需要30 - 60 秒。  此时、电流消耗可以是 i = 0、4...0、5A。 此时、电流消耗为  i = 0、03...0、05A

    Evgeniy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evgeniy、

    在这种情况下、我建议使用0.5A 的设计。 30-60秒是一段很长的时间。 如果是快速瞬态、则您可能能够摆脱设计过程中的0.05A 电流、但30-60秒是很长的一段时间。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sam!

    我将计算最大负载电流 I = 0.5A 的电感器。  感谢你的帮助。

    Evgeniy。