This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:输入源未连接时的输出电压

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723156/bq24075-vout-when-input-source-not-connect

器件型号:BQ24075

尊敬的先生:

当 IN 输入端未连接电源时,Vout 是多少?  VOUT =Vbatt =4.2V?  

BR、

CCφ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 VIN 不存在时、VOUT 将等于 VBAT 减去 BATFET 的 IR 压降。