This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:有关 TI 产品的问题#39

Guru**** 2495875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008, CSD19532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722981/lm5008-question-about-ti-s-product

器件型号:LM5008
主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5B

您好!

我将 TI 的 LM5008 IC 与太阳能电池板一起用于将高直流电压转换为5V。 根据数据表、LM5008的额定电压为100V。

我的太阳能电池板提供 MAX。 在启动时为105V (开路电压)、当我的负载连接(100ms 后)时、它下降到70-75伏。

那么、我的问题是、LM5008 在太阳能电池板系统具有105V 的持续时间100ms 时能够承受这一时刻的电压。 ????

TI 的 SMD MOSFET CSD19532Q5B 也会发生同样的情况???

因此、请对这两个组件进行回答。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRANJAL、

    每次超过绝对最大值时、都会有损坏器件的风险 100ms 在 EOS 区域内的时间很长、因此我不建议使用这些条件来实现可靠运行。

    您可以在输入端添加 TVS 二极管、以防止电压超过100V。 这不应影响效率、因为启动时仅为100ms、您应该能够找到 TVS、因为这种电流不大。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我要这个。