This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:当反激式解决方案的输出短路时、开关频率不变。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481-FLYBACKEVM, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722882/lm3481-switching-frequency-is-not-changed-when-output-is-shorted-on-flyback-solution

器件型号:LM3481

 大家好、

 我们的一位客户正在使用反激式解决方案评估 LM3481。 其电路板原理图与 LM3481-FlybackEVM 文档(SNVU528)第11页的原理图几乎相同。

 http://www.ti.com/lit/ug/snvu528/snvu528.pdf

 LM3481数据表第17页指出 :"当检测电阻器(在 ISEN 引脚上测得)上的电压超过220mV 时、短路电流限制就会激活。 LM3481内部的比较器将开关频率降低了8倍、并在短路消除之前保持这种状态。"

 但是、当它们对次级输出短路时、LM3481保持按编程频率进行开关。 此外、他们还确认 LM3481 Isen 引脚电压超过220mV (实际电压约为250mV)。 但开关频率不变。

 请问开关频率不改变的可能原因是什么?

 我们无法确认 LM3481-FlybackEVM 上的频率变化、因为我们没有它。

 如果 EVM 的次级输出、LM3481开关频率是否变为130kHz (约16.25kHz)的八分之一?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 此致、  

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    您能否发布原理图并注意客户电路板和 EVM 反激式解决方案之间的差异?

    谢谢、

    Richard

    编辑:  

    此外、如何在 Isen 引脚电压上测量250mV?  

    开关频率不发生变化的一个可能原因是、在160mV 时首先达到电流感应阈值电压、这不会改变您的开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    非常感谢您的回复。 客户不想在 E2E 上分享他们的原理图。 那么、您能否告诉我您的电子邮件地址、因为我想直接将他们的原理图发送给您?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    您能否让客户探测器件上的 ISEN 引脚?

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    我向您发送了一封私人邮件。 请看一下并给我您的评论吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。