This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:有关 VINDPM 中 BQ25703的操作、请参阅

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722756/bq25703a-consult-for-bq25703-operation-in-vindpm

器件型号:BQ25703A

BQ25703A 已在 Dahua 中用于2节电池、PV 通道用作输入。 VINDPM 功能被启用。 当 BQ25703A 处于 DPM 状态时(调节输入电源),充电电流是否可以线性改变? 低于64mA 的充电电流如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jimmy、

    充电电流可能不会在 VINDPM 中线性变化、因为这将取决于流经 SYS 的负载电流以及给定输入电压和电池电压下的效率。 当适配器被系统和充电负载过载时、VINDPM 尝试将输入电压调节至高于特定阈值。 为了调节输入电压、充电电流将被减少以优先考虑 SYS 电压。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel,
    输入为 PV 通道。 我们希望在弱光情况下提取 PV 能量。 在 DPM 中、充电电流是否可调节至低于64mA?

    Jimmy