This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240-Q1:输入电压纹波公式

Guru**** 2933410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722923/tps54240-q1-input-voltage-ripple-equation

器件型号:TPS54240-Q1

大家好、团队、  

在 TPS54240-Q1的数据表中提到(32页)、在 Ioutmax = 2.5A、Cin = 4.4uF、Fsw = 300kHz 的条件下、输入电压纹波为206mV。  

VIN 纹波=(Ioutmax x0.25)/Cin x Fsw (公式39)

但我无法得到206mV 的答案、我得到的结果是470mV。 如果我出错、请告诉我。  

请对此进行评论。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪诺、

    你是对的。 其中一个数字不正确。 我将进行调查并修复它。 感谢您的关注。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、  

    如果您解决了问题、请告诉我。  

    谢谢你。