This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:设置输出电压问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723232/lm10011-setting-output-voltage-problem

器件型号:LM10011

你(们)好

我的客户有疑问。

客户将 LM10011 (6位模式)用于 C6678的 smatreflex。
但是、输出电压输出不正确。
有关详细信息、请参阅随附的文档。
C6678的 VID 命令如波形[101000b]中所示。
在本例中、输出电压应约为0.953V、即0.902V
(电压测量点在直流/直流输出电容器的两端测量。)
有什么原因吗?

e2e.ti.com/.../LM10011.pdf

最恰当的考虑

T Kishi