This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:该器件是常用的替代 A 或 B

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2388, TPS23841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722461/tps23841-whichi-is-popular-alternative-a-or-b

器件型号:TPS23841
主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS2388

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 POE 系统、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

PoE (IEEE802.3 AT)有两种替代模式、A 和 B

我认为它不同于使用双绞线电缆。

哪种电源方案通常用作 POE (IEEE802.3 AT)电源方案?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    正确- IEEE802.3at 标准支持2种不同的布线方案。 Alt-B 在中跨应用中更为常用、并且对于具有以下两种特性之一的系统具有潜在优势:

    * 10BASE-T/100BASE-TX 受限系统(也称为不提供1000BASE-TX 操作功能的开关):在这种情况下、可能会节省数据变压器的成本
    *电源冗余应用

    否则、我建议您采用更常用的 ALT-A 布线方法。

    此外、假设 ALT-A 就足够了、我建议考虑采用较新的 PSE 控制器。 TPS23841没有任何问题;但是、TPS23861和 TPS2388是较新的版本、总体上具有更好的系统支持和设计工具。 我们在 TPS23841产品文件夹中有一条包含此相同指导的特别说明。

    请告诉我此回复是否有用、感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢你的答复。

    客户现在正在考虑一个概念。

    我将 与  客户分享您的建议并继续进行考虑。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、感谢您的反馈。

    我现在要结束此主题-如果客户稍后有一些后续问题、请随时开始"相关"问题。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我同意布住这个线程。

    如果客户有其他问题、我将作为相关问题提出。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一