This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]电压基准常见问题解答和新内容

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723220/faq-voltage-references-faq-and-new-content

主题中讨论的其他器件:TL431TL431LI

常见问题解答

A/TL431、TLV/H431、A/TL431LI 上的振荡

一个常见问题始终涉及'431类器件的振荡和稳定性。 TL431的架构是30多年前设计的。 该架构自然具有应避免的不稳定区域、否则会发生振荡。 这在很大程度上取决于 CLoad 和 Ika、因此选择合适的 CLoad 将有助于'431器件避免振荡。

这里是有关此主题的内容

了解 TL431、TL432数据表中的稳定性边界条件图

使用"高级"TL431进行设计、ATL431

使用改进的 TL431LI 进行设计


新内容


为您的汽车应用选择合适的电压基准 

简介:在 ADAS、车身电子装置、动力总成等汽车系统中、需要精密数据转换器。 对于每个数据转换器、在测量汽车信号时、通常需要一个精确的电压基准(VREF)、以尽可能降低误差。 虽然许多数据转换器可以包含内部基准、但在 CMOS 技术中很难找到能够达到双极工艺的高精度、低温度漂移和低噪声的内部基准电压。 这在 MCU 的数字处理中更加复杂、因为由于所有固有的时钟噪声、内部基准可能会产生噪声。 因此、通常需要使用外部电压基准来进行更精确的测量。

具有可调节并联基准的汽车 LED 照明

简介:汽车供应商正在开发创新的方法、以进一步增强车辆内的用户体验。 例如、外部尾灯具有多种功能、例如顺序点亮转向信号指示灯、动态制动灯以及多种美观设计元素-所有这些都可以通过采用 LED 照明实现。 有多种方法可以实现这些 LED 的供电方式、一种分立式方法是使用简单的电压基准。 这种方法可以带来设计优势、例如简化设计工作和降低解决方案成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将随着时间的推移对此进行更新。