This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23861:什么是替代 A (ALT A)和替代 B (ALT B)? TPS23861能否同时支持备选 A 和备选 B 布线?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723214/faq-tps23861-what-s-alternative-a-alt-a-and-alternative-b-alt-b-can-tps23861-support-both-alternative-a-and-alternative-b-wiring

器件型号:TPS23861

什么是备选 A (ALT A)和备选 B (ALT B)? TPS23861能否同时支持备选 A 和备选 B 布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一条以太网电缆中有四对。  对于 IEEE802.3at 应用、我们只使用其中的两个来供电。 Alt A/B 定义电力通过哪两对输送。 在 ALT A 中、功率通过配对1和2、3和6提供、而在 ALT B 中、功率通过配对4和5、7和8提供。 对于 Endspan PSE 或 Midspan PSE、ALT A 和 ALT B 均有效。 唯一的区别是退避时间(当 PSE 无法检测到有效 PD 时、ALT A PSE 应在首次检测开始后的 Tdbo min (2秒)内完成第二次检测; 在尝试第二次检测之前、ALT B PSE 应至少关闭 Tdbo 最小值)。   

    TPS23861旨在仅支持替代 A

    其他资源