This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23861:自动模式、半自动模式和手动模式有何区别?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723211/faq-tps23861-what-s-the-difference-among-auto-mode-semi-auto-mode-and-manual-mode

器件型号:TPS23861

自动模式、半自动模式和手动模式有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (请参阅 TPS23861数据表 第7.4节)

    这三种工作模式之间的主要区别在于控制 PSE 的灵活性。

    在自动模式下、无需主机控制、TPS23861可自行运行(包括检测、分类、上电和故障处理)。 通常、自动模式广泛用于低端口数 PSE 系统。

    在半自动模式下、只要启用检测和分类(0x14)、端口就会自动执行检测和分类。 需要一个按钮命令(0x19h)来为端口供电。 在按钮命令之前、端口会在连接有效 PD 时继续执行检测和分类。 如果在一个检测或分类周期中发出按钮命令、则端口将完成电流检测和分类周期并执行加电操作。 因此,当按下按钮时,端口打开时不会产生影响。 ICUT 和 PoE Plus 不会自动设置、需要由主机进行设置。 此模式广泛用于端口数较多的系统、这些系统需要更大的灵活性来控制 PSE (例如端口电源管理)。 对于端口电源管理系统、请考虑将 TI 的 TPS23861 PoE MSP430参考代码用于多端口电源管理应用

    手动模式为客户提供了最大的灵活性。 处于手动模式的 TPS23861可强制端口开启、而无需进行检测或分类。 与半自动模式的另一个区别是、TPS23861仅在启用后进行一次检测和分类。 当发出按钮命令会影响端口开启时、因此、如果应用了双事件分类以满足 IEEE802.3at 标准、则应在分类完成后的22ms 内设置按钮命令。

     其他资源