This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23861:能否修改 Rsense 以实现更高的电流限制(>920mA)?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723205/faq-tps23861-can-rsense-be-modified-to-achieve-higher-current-limit-920ma

器件型号:TPS23861

是否可以修改 Rsense 以实现更高的电流限制(>920mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流测量基于检测电阻器上的电压测量。  我们可以通过寄存器0x17 (255mΩ Ω 或250mΩ Ω)选择感测电阻。 理论上、可以通过减小感应电阻来实现更高的电流限制。 不过、分级电流也通过感测电阻进行测量。  如果客户无法控制 PD 端,则会导致与其他标准 PD 的互操作性问题。 如果客户同时控制 PSE 和 PD 侧、并且其 PSE 无法连接到其他 PD、则应相应地修改检测电阻和分级电阻 、以确保测量的检测电阻和分级电流处于 TPS23861的接受范围内。

    其他资源