This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23861:即使连接了2类 PD、如何配置为输出1类功率?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723204/faq-tps23861-how-to-configure-to-output-type1-power-even-if-a-type-2-pd-is-connected

器件型号:TPS23861

如何将 TPS23861配置为即使连接了2类 PD 也输出1类功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TPS23861发现在第一个手指分级期间连接了2类(4类) PD、则 PSE 应启动第二个手指分级并将 ICUT 设置为645mA、从而启用2类电源。

    但是,由于电源管理或负载功率限制,有些客户希望将端口输出功率限制为1类,即使连接了2类(4类) PD。 可通过禁用双事件分类(0x21h)并将 ICUT 设置为374mA (0x2A、0x2B)来实现该功能。

     其他资源