This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23861:如何在不同的工作模式下配置 TPS23861? 什么是 AUTO 位?

Guru**** 2496065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723201/faq-tps23861-how-to-configure-tps23861-in-different-operating-modes-what-s-the-auto-bit

器件型号:TPS23861

如何在不同的工作模式下配置 TPS23861? 什么是 AUTO 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器0x11用于配置 TPS23861的工作模式。 AUTO 位是寄存器0x11的 MSB (寄存器0x11的值存储在 EEPROM 中,POR 后不会更改)。  AUTO 位决定了一些寄存器在上电复位后的默认值。 例如,寄存器0x12的默认值为“0xAAAAAAAAb”。 “A”代表 AUTO 位值,0或1。  如果 AUTO 位设置为1,则寄存器0x12的默认值为“0x111111b”,这意味着所有端口都设置为自动模式。 否则,POR 后的默认值0x12为“0x00000000b”,它将所有端口设置为“关闭模式”。 通常、如果使用自主模式(无主机控制)、则 AUTO 位应设置为1;如果使用半自动或手动模式(具有主机控制)、则应清除 AUTO 位。 否则、如果通信未成功建立、即使将运行模式设置为半自动或手动模式、器件也会在 POR 后返回自动模式。  器件出厂时、默认情况下自动位设置为1。

     其他资源