This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23861:如何保护自身(电流保护、热保护)? ICUT 和 ILIM 之间有何区别?

Guru**** 2597185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723200/faq-tps23861-how-does-it-protect-itself-current-protection-thermal-protection-what-s-the-difference-between-icut-and-ilim

器件型号:TPS23861

TPS23861如何保护自身(电流保护、热保护)? ICUT 和 ILIM 之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (请参阅 TPS23861数据表 第8.4节)

    当感测到的温度超过热关断阈值时、所有端口都将断电并进入关闭模式。

    TPS23861提供三级过流保护。 在加电后的 tSTART 期间、提供浪涌电流保护、如数据表的浪涌保护部分所述。 这种保护功能允许 PD 的输入电容在确保导通 FET 保持在其安全工作区内的同时、对功率接口上的满输入电压进行充电。

    tSTART 周期结束后、将对端口应用两级电流限制保护方案。 第一级(即较低的电流)是 ICUT 电流限制。 ICUT 电流限制阈值使用 ICUTnm 配置寄存器进行设置、包括超时 tOVLD、使用计时配置寄存器中的 TICUT 字段进行设置。 当由于超过 ICUT 电流阈值而使 TICUT 计时器超时时时、端口将断电、并且故障事件寄存器中的 ICUTn 位将通过发出中断的选项进行置位。 该端口断电延迟可在中等负载瞬态期间防止杂散断电。

    第二级上电限流保护是 ILIM 电流限制。 ILIM 电流限制是一个硬性限制。 也就是说、当达到 ILIM 电流阈值时、会施加包括电压折返在内的硬件保护。 在极端过载或短路的情况下会调用这种第二级保护。 可通过 PoE Plus 寄存器中的 POEPn 位设置 ILIM 电流限制值。 此外、当达到 ILIM 值时、ILIM 定时器被启动。 当 ILIM 定时器超时、端口被断电、并且启动/ILIM 事件寄存器中的 ILIMn 位被置位、并且可选择发出中断。

    PoEPn 位应根据主机的 ICUT 值进行设置、以确保 ICUT 和 ILIM 之间的关系(请参阅数据表中的表15)。 此外、如果 ILIM 和 ICUT 设置为相同的值、则 TPS23861中的 ILIM 和 ICUT 之间存在竞态条件、取决于固件和胜出者。  

    其他资源