This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070的建议抖动率是多少

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723121/ucc28070-what-s-the-suggestion-dither-rate-for-ucc28070

器件型号:UCC28070

尊敬的团队:

请参阅 UCC28070设计工具、其中有一个名为"可选频率抖动率"的参数。

此参数的建议范围是多少? 建议的起点是什么? 根据什么结果来调整它?

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    这是一个在 UCC28070数据表(DS)中未得到完全解决的好问题。 第15页上的 DS 抖动讨论使用1kHz 作为100kHz 标称开关频率下抖动率的示例。 但是、抖动率可能会高得多、但也不会太高。

    目的是使开关频率(FSW)迅速高于和低于标称频率、以减少 FSW 在 EMI 接收器的9kHz 测量带宽内的持续时间。 FSW 的作用是移出测量窗口、使其足够长、从而降低测得的峰值 EMI 噪声。 它不会被消除、但可以被一些 dBuV 减少。

    我认为、将抖动率(FDR)设置为标称 Fsw 的10%或更低是一个合理的目标。 以100kHz 为例、FDR 应为</= 10kHz。 也不应太慢、否则只要 EMI 峰值噪声降低失败、FSW 就会保持在9kHz 测量窗口中。 注:FDR 的建议</= FSW 的10%是我的看法,而不是科学事实。

    用户应查看传导 EMI 数据并上下调整 FDR (以及抖动幅度 FDM)、以查看不同的设置是否可以改善结果。 另请注意:抖动以直接比例影响 FSW 谐波、因此谐波的峰-峰值幅度频率摆幅会更宽。 (如果 Fsw 摆幅为10kHz、则其二次谐波摆幅为20kHz 等) 当标称 Fsw < 150kHz 时、测量 Fsw 的谐波、但不测量基波、因此可以使用更小的抖动幅度。 当 fsw 大于150kHz 时,也会测量基频噪声,因此可能需要更大的抖动幅度。

    我希望这澄清抖动功能。

    此致、
    Ulrich