This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么软启动对于 PoE 器件如此重要?

Guru**** 2619055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723189/faq-why-is-soft-start-so-important-with-poe-devices

为什么软启动对于 PoE 器件如此重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动期间、直流/直流转换器往往会尝试以最大占空比运行、从而对低输出电压进行过度补偿。 软启动电路会缓慢增大电流模式直流/直流转换器的峰值电流、从而防止这种情况发生。 但是、如果软启动电容器不足且发生明显的电流过冲、直流/直流转换器的输入电流可能会超过热插拔 MOSFET 的电流限制阈值。 如果发生这种情况、可能会违反电源正常状态、随后将关闭直流/直流转换器、从而阻止启动。 选择软启动电容时、还应考虑启动期间的负载条件;稳压器应在所有负载条件下干净启动。 TPS23753A 数据表的第19页讨论了更多信息

    其他资源