This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] IEEE802.3at 和 IEEE802.3bt PoE 标准之间的预期变化是什么?

Guru**** 2495465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723184/faq-what-are-the-anticipated-changes-between-the-ieee802-3at-and-ieee802-3bt-poe-standards

IEEE802.3at 和 IEEE802.3bt PoE 标准之间的预期变化是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *2/1/19更新* IEEE802.3bt 标准已于今天发布!  

    第一个变化是负载可以消耗的最大功率。 将创建两种新类型(3类和4类)、以允许 PSE 提供高达60W 和90W (52V ~57V)的功率。

    第二个变化是关于相互识别。 802.3.bt 扩展现有的2指1类(15W)和2类(30W)方案:

    −        新的长一级手指“通知”PD PSE 将支持新的 MPS 计时

    −        4指:3类功率级别高达60W

    −        5指:4类功率级别高达90W

    标准的第三个变化是待机功耗、这与 PD 必须生成的功率特征有关、而 PD 必须生成该功率特征才能维持 PSE 功率。 维持功率特征(MPS)由特定的直流电流幅度、持续时间和占空比组成。 IEEE802.3bt 引入了“新”更低的维持功率特征时序,以实现更低的待机功耗。 定义了一个较长的一级事件、以便 PSE 告知 PD 它可以使用新的 MPS 时序。

    第四个变化是 Autoclass 特性、它将允许 PSE 更好地优化功率。 基本上、它允许 PSE 通过功率测量将功率预算设置为最大 PoE PD 功率、包括电缆损耗。

    其他资源

    观看这些视频

    阅读这些博客