This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:EVM 上栅极驱动外部电路的功能是什么

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723119/ucc28070-what-s-the-function-of-gate-drive-external-circuit-on-evm

器件型号:UCC28070

尊敬的团队:

EVM 上的栅极驱动外部电路有什么功能?

我们需要知道 C3、C4和 D7的函数

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    C4和 D7是 PWM 斜坡和偏移网络的一部分、UCC28070数据表的第35页对此进行了说明。 当升压电感器在轻负载时具有明显的 DCM 时、该网络用于降低 THD。 DCM 条件下的谐振振振铃电流会对电流互感器(CT)的每个周期进行预偏置、从而使 CT 输出失真并因此增加 THD。 斜坡和偏移网络有助于降低这种影响并提高轻负载 THD。

    如果您在 E2E 搜索框中键入"UCC28070 offset"、则会弹出以前对此问题的一些引用。

    C3 (带有 R4)是数据表第34页的图26所示的 CT 复位网络选项之一。 小电容可使高峰值电压复位 CT、但要注意二极管的额定正向电压。

    此致、
    Ulrich