This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:在电源序列 G3至 S0期间、VDDQ 发生异常反应

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722834/tps65094-vddq-abnormal-react-during-power-sequence-g3-to-s0

器件型号:TPS65094

您好!  

有关 TPS650942的 VDDQ 的问题。

从 G3到 S0,我们发现 VDDQ 电压异常,如图2所示。

图片1和图片之间的区别是 S3和 S4信号。

图1、 S3和 S4从 SOC 到 PMIC

图2、S3和 S4从 SOC 到 EC 再到 PMIC (异常)。

我想知道哪个信号可能导致 VDDQ 异常。 (SLP_S4B 或……μ..)

S3、S4从 SOC 到 PMIC 控制。 这是正常的

S3、S4从 SOC 到 EC 再到 PMIC 控制。 (VDDQ 电压异常)

如果需要更多信息、请告诉我。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要在这里测试3件事。

    1.您是否能够从 PMIC 读取数据以查看是否有导致器件关断的情况?
    2.您能否尝试探测 RSMRSTB 引脚以查看在此期间它在做什么?
    3.您能否尝试探测 SWB1_2引脚以查看在此期间它在做什么?

    我提出这一问题是因为 VDDQ 应该在 SLP_S4B 变为高电平大约4ms 后打开、在这里、它看起来像是预先打开、关闭、然后在 SLP_S4B 变为高电平大约500ms 之后变为高电平。 我认为器件可能正在关闭、或者其中一个信号可能会影响 VDDQ 的状态。

    谢谢、
    Nick