This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS65903x

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723116/tps659037-tps65903x

器件型号:TPS659037

如果 Cin 和 Cload (容性负载驱动能力)变阻器不可用,则可以假定什么合理值?

我需要知道 TPS65903x 每个引脚的 Cin 和 Cload 值(如果适用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargav、

    您好、感谢您通过 E2E 与我们联系。

    TPS659037的建议电容器值可在数据表的规格表中找到、在第6.2.2节中进行了说明: www.ti.com/.../tps659037.pdf

    总之、
    LDOx_IN 引脚:典型值2.2uF
    LDOx_OUT 引脚:典型值2.2uF
    SMPSx_IN 引脚:典型值为4.7uF
    SMPSx_OUT 引脚:典型值47uF
    VBG 引脚:典型值0.1uF
    VCC1引脚:典型值10uF
    OSC 去耦电容:10pF (晶振每侧)

    请告诉我您是否正在寻找。

    谢谢、
    纳斯塔莎