This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:BQ3050和 SN8765的比较

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723152/bq3050-comparison-of-bq3050-and-sn8765

器件型号:BQ3050

你好
SN8765是 BQ3050的完整模拟
具体而言、我对 SN8765的数据闪存值感兴趣。 我在 SN8765上的任何位置都找不到技术参考。
我尝试使用笔记本电脑维修我的家用电池、在更换元件后、将重置最大容量、并且不执行校准。
我使用 LPT 编程器。
如果有任何帮助、我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuriy、
    SN8765是一款定制器件、因此您无法在 TI.com 上找到有关该器件的任何信息、因此您必须联系笔记本电脑(或电池组)的制造商以了解您的问题。