This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:支持验证 PMIC EVM

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217CEVM, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716907/tps65217cevm-support-for-validating-the-pmic-evm

器件型号:TPS65217CEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65217

您好!

这是 Harshavardhan、我们已经订购了 PMIC EVM (TPS65217C)。

我们正在尝试验证 PMIC。

我们有没有为 PMIC 中的直流/直流转换器提供单独输入(交流或电池除外)的任何规定。  

当我们要在此 PMIC 中处理直流/直流转换器的线路瞬态时、我们应将输入单独提供给直流/直流转换器。

如果我们在该 PMIC 中有任何替代方法来处理直流/直流转换器的线路瞬变、请告知我们。

可对单个 DCDC 和 LDO 进行静态电流测量。

如何在该 PMIC 中针对单个直流/直流转换器执行 RDS on 测量。

您能不能向我们建议我们在电池充电路径中可以验证的所有内容。

提前感谢您、

Harsha

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harshavardhan、

    遗憾的是、TPS65217CEVM 无法将单独的稳压器输入与通用 SYS 网络分离。

    在进行输入暂态时、我通常针对输入电源无法轻松与输入引脚分离的情况所做的是仅将瞬态负载与待测试的稳压器并联。 我的负载瞬态电路板是一个电阻器+ FET、其中电阻器设置电流目标、晶体管允许我打开和关闭负载。

    对于静态电流、我建议在禁用降压的情况下进行测量、然后在从 BAT 节点(VSYS = VBAT)供电时再次启用降压、并减去差值。

    我们的任何降压转换器都无法轻松测量 Rdson、Rdson 在生产过程中进行了测试、而不是作为独立测试进行测试。 估计值可以是消耗重负载、测量输入引脚电压和开关节点电压之间的电压差、然后除以电流负载。 低侧 FET 可与 GND 引脚类似。 请注意、这些将包括键合线和布线的寄生电阻。

    对于电池充电器/电源路径、您可以根据数据表中的图13验证各种设置、如 Voreg、Ipreg、Iterm 等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的支持。

    我们正在验证 EVM TPS65217CEVM。

    我们尝试在 PMIC 中加载直流/直流转换器。 对于低电流(高达50mA)、输出正常。

    当我们选择更高的负载电流时、输入电压会下降、从而下拉系统电压。

    输入电源的限值为2A。

    因此、请务必支持我们解决在更高负载电流值下加载直流/直流转换器时出现的问题。

    为交流电提供5V 电源。

    提前感谢您。

    此致、  

    Harshavardhan。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供示波器屏幕截图、其中显示了您提到的引脚上的电压:AC、SYS 和 DCDCx。

    如果可能、查看从 SYS 引脚流出的电流也会有所帮助。

    您的设计原理图也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的支持。

    问题是、我们得到了源表。 现在、我们能够加载模块。

    我有一个问题要问您。

    如果它们没有到模块(DCDCx 和 LDO)的独立输入引脚、 我们可以使用转换器的 AC 引脚检查4.3至5.8的线路调节。

    在这种情况下,我们应该只使用输入[例如,AC (4.3至5.8V)或 BATTERY (2.75至5.5V)]中提到的范围进行线路调节测试。

    我们还有其他方法可以对每个模块进行线路调节吗?  

    提前感谢您。

    此致、

    Harshavardhan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshavardhan Kalavakunta

    你是对的。 为 DCDCx 和 LDOx 稳压器供电的唯一方法是在 PMIC 的主输入引脚(AC、USB 或 BAT)上施加电源。

    遗憾的是、在 TPS65217CEVM 上、无法断开 VIN_DCDCx 引脚或 VIN_LDO 引脚与 SYS 网络的连接。

    交流电将在4.3-5.8V 电压范围内正常运行、但 BAT 不会低于 UVLO 值运行。 对于所有 TPS65217型号(A、B、C、D)、UVLO 默认值为3.3V、默认最大充电电压为4.2V。 由于您无法更改 PMIC 的 EEPROM、因此只应在3.3V 至4.2V 的范围内测试 BAT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我们将使用输入范围进行线路调节。

    昨天、我们尝试了加电/断电排序。

    一切正常、但当 INSTDWN 位为高电平时、所有电源轨应立即关断、但情况并非如此。

    如果我们想使用 INSTDWN、我们是否需要设置或检查任何内容?  

    提前感谢您、

    Ragards、

    Harshavardhan K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshavardhan K、

    实际上、INSTDWN 位仅在"触发断电序列时"才起作用。 使用 INSTDWN 位时、需要考虑两个因素。

    1) 1)将触发断电序列的其他事件在数据表第21页的第8.3.1.2节中列为要点:
    •SEQDWN 位被置位。
    •PWR_EN 引脚被拉低。
    •按下按钮的时间超过8s
    •nRESET 引脚被拉低。
    •器件发生故障(OTS、UVLO 或 PGOOD 故障)。
    •PWR_EN 引脚在上电事件发生后的5秒内未置为有效(拉高)、且 OFF 位设置为1b。

    2) 2)最短导通时间为5秒、如图24所示。 数据表第39页的全局状态图、影响正常的时序下降事件(设置 SEQDWN 位并将 PWR_EN 引脚拉低)。 如果使用了其中一个断电序列事件、则 PMIC 将在5s 计时器过期之前不会关闭。 使用 nRESET 引脚和 FAULTS 会覆盖最短导通时间、但全局状态图中的红色气泡表示它们是特殊的过渡状态。