This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05010W:PTH05010W

Guru**** 2492115 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH05010W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700278/pth05010w-pth05010w

器件型号:PTH05010W
主题中讨论的其他器件: PTH05050W

您好!

PTH05010发出一声高音。 它是模块上的线圈。  (VIN 5V、Vout 0.85V、Iout 8A。 我们可以做些什么呢?

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert:

    PTH05010W 产生的任何噪声都可能 是导致   的伏 电源总线上的低频瞬态或 输入 极化电容不足。

    输入电容 必须至少为470uF 的极化电容、请参见所附的。

    建议在输出总线上添加一个至少330uF 的极化电容器、以帮助降低输出低可闻瞬态。

    Tom。

     。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我将一个470 μ F Elco 放置在输入端、将一个470 μ F Elco 放置在输出端。 它们直接焊接在 PTH 模块的顶部。 口哨声没有消失。
    只有模块上线圈的强力触控会影响啸叫声。

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特:

    请 通过 tguerin@ti.com 直接与我联系。有关这 一明显的瞬态问题。 什么是完整的 PTH050W 器件型号

    包括在您的电子邮件中、

    1顶部和底部元件以及输入和输出电容器的连接方式图片。请在 图片中包含模块器件型号。 您如何将 Vout 和 Vin 与接地端连接在一起

    2、这些电容的输入和输出电容器件型号、供应商和 ESR 是多少?

     输出电压和输出电流负载是多少?

    4.输入电压和源是什么?  这是 直流输入吗?

    5.包括输入电压 B+和输出电压 B+的波形图

    Tom

    5.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成

    Tom