Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尊敬的 David:
对于 BQ28Z610关断模式配置、我们有一些问题、请帮我们解决、谢谢
我们 要设置 BQ28Z610的关断模式(0x0010)、如何配置该寄存器、顺序是什么?
例如:I2CAddr_W + 0x3E + 0x10 + 0x00
2.如何确认关闭模式命令已完成?
例如:要检查 OperationStatus ()(00054) command的[SDM]位?
3.如何确认 OperationStatus()(00054)命令已完成?
例如:以下 顺序是否正确?
I2CAddr_W + 0x3E + 0x54 + 0x00
I2CAddr_W + 0x3E + I2CAddr_R,读取36个字节?
然后、我们读取 序列数据: 0x54、0x00、0x86、0x03、0x00、0x00、……
那么、如何在上面的数据中找到 SDM 位? 例如:0x03位0是 SDM 位?
BR、
叮当声