This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2642:LM2642无法启动。

Guru**** 2573895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682934/lm2642-lm2642-does-not-start

器件型号:LM2642

尊敬的所有人:

 3/1000的 LM2642无法启动。
原理图为;

e2e.ti.com/.../Schematics_5F00_20180406.pdf

波形为;
              

1通道:VIN=13V
2通道:VOUT=3.3V
3通道:ONSS
4通道:VU_DELAY

器件编号1:无法输出 CH2 (5V)。
2:无法输出 CH1 (3.3V)。
3:无法输出 CH2 (5V)。

我指出 ONSS1和 ONSS2是连接的、但即使我分开、症状也没有变化。

测试1:
将 UV_DELAY 连接到 GND。
1号和3号不起作用。
第2项是工作。

测试2:
它们改变了1号和3号的 FET (新)。
1号不起作用。
第3项是工作。

测试3:
他们说、当他们移除起作用的器件的自举二极管时、他们变成了相同的波形。
因此、它们移除了3号自举二极管。 3号不起作用。
 它们再次放置二极管。 并更改新 FET。
然而,第3号不起作用。

是否有寄存器或触发器即使在关闭时也不会复位?

请告诉我我应该如何确认这个问题。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经查看过您的原理图、我发现您设计中的原理图与数据表中的图2中的原理图非常相似。
    我在差异上注意到的一点是、数据表上的 COMP 值为1nF 和20k 欧姆、而您的设计上的 COMP 值为10nF。 您是否尝试将补偿电容器更改为1nF?

    我只想检查该部件是否稳定。 在启动期间、您是否还有任何负载?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    3/1000设备是否可能损坏、闩锁或初始故障?
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    到目前为止、我尚未在波形中看到任何过压指示。
    因此、我认为器件未损坏

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户进行了测试。
    即使电容器已更改且负载已移除,也不 会更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入的上升波形是否有问题?

    当我注意第2号时、当 UV_DELAY 连接到 GND 时、它正常工作。
    从这种现象中、您能不能假设一个原因?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局可能有什么关系?
    您是否尝试增大电流限制电阻器(增大电流限制)?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有 LM2642评估板吗?