我有一个 BQ76940项目。 它监控14节电池、最大电压为59V。
我有2个问题:
-有时、CHG 引脚(引脚2)死了。 我不控制它(DSG 仍然正常)。 为什么它死了?
-关于 SCD 阈值、当 IC 满足 SCD 阈值时、MOSFET DSG 死区。 我使用了3个 DSG MOSFET、它仅死区1个 MOSFET (2个 MOSFET 仍然有效)。
我在 DSH 引脚和电容器47nF D->G 之间添加了100欧姆电阻器、但仍然死了。
请给我一些建议。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个 BQ76940项目。 它监控14节电池、最大电压为59V。
我有2个问题:
-有时、CHG 引脚(引脚2)死了。 我不控制它(DSG 仍然正常)。 为什么它死了?
-关于 SCD 阈值、当 IC 满足 SCD 阈值时、MOSFET DSG 死区。 我使用了3个 DSG MOSFET、它仅死区1个 MOSFET (2个 MOSFET 仍然有效)。
我在 DSH 引脚和电容器47nF D->G 之间添加了100欧姆电阻器、但仍然死了。
请给我一些建议。
谢谢
尊敬的 Nguyen:
请注意并检查电阻器的容差。 如果批次在较大容差的高端运行、则到达 IC 跳变点所需的电流将更小。
检查从电流路径到 IC 引脚滤波器的感测导线布线。 电路将感应到电流路径。 如果电路板上有电阻、则会增加有效感应电阻。 还应考虑阻焊。
检查 PROTECT3的寄存器设置。 早期数据表中的复位值有一个拼写错误、导致一些用户将保留位3设置为1。 这会导致在较低的电压(电流)下提供保护。 保留位不应置位。 请务必使用最新的数据表。
还要注意数据表中电流保护阈值的容差。 虽然不是典型值、但 OCSCALEERR 可能为10%。