This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:电池平衡不符合预期

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679777/bq76930evm-cell-balancing-not-as-expected

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:BQ78350

尽管电压处于阈值范围内、bq78350上的电池平衡似乎仍无法正常工作。  以下是电池平衡的寄存器和数据存储器设置的屏幕截图。  最大电压高于电池电压阈值、 但 CB (电池平衡)标志未设置。  最大和最小电芯电压之间的差值大于最小电芯平衡值  有什么想法、为什么电池平衡目前不处于活动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian,
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    请确保在"Data memory Settings"(数据内存设置)>"Configuration"(配置)>"Balancing Configuration"(平衡配置)中启用了电池平衡。
    看起来您具有足够的电压差、同时检查您的充电电流是否足够。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在平衡配置寄存器中设置电池平衡位。   在哪里设置了足够的充电电流?  我还注意到、如果我发出 shutdown 命令、然后重新启动电路板、则会执行电池平衡。  有关电池平衡的文档介绍了如何调整电池平衡阈值。  这是否会在后台发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    是的、阈值在"背景"中更新、并在 Cell Balance Interval 中更新。 为了了解发生的情况、重置日志后、日志将有助于平衡和停止日志。 还有一个 gg 文件、其中包含所有设置、而不是图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是.gg 文件和.log 文件。  在启动日志之前、电池已完全放电。  电池平衡以初始方式运行、但当我停止日志文件时、最小电池和最大电池之间的电压差为250mV、但电池平衡未激活。

    将.gg 文件扩展名重命名为.txt...网站阻止了.gg 扩展名。

    e2e.ti.com/.../CB_5F00_settings_5F00_gg.txt

    e2e.ti.com/.../2514.log9.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    感谢您的日志。 正如您所知、它显示了充电过程中的一段时间内的平衡、电压增加和一个较大的增量。 然后、平衡在许多间隔后停止。
    显然,TRM 第7.1节描述了平衡阈值调整时遇到的行为,“或者最高电池超出电池平衡窗口的电池平衡阈值。”
    在平衡期间、电池5电压跳转、在其停止3307至3351之前的日志样本中。 随着高电芯电压的上升、预计平衡阈值将从3250开始上调至3300mV 至3350mV。 当高电芯电压超过阈值并且阈值调整至3400mV 时、平衡将停止。 电池会继续充电、但绝不会达到重新开始平衡的电压。
    检查电池5 (电池4)的互连电阻、平衡电流似乎正在改变电池电压。