This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于8S 锂电池组的电池充电器

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684714/battery-charger-for-8s-lion-battery-pack

您好、先生、

我希望选择具有以下功能的电池充电器 IC:

-为8节配置的锂电池组充电,最高电压为33.6V (4.2*8)

充电速率为4A

bq24610EVM-603怎么样? 但是 、TI 似乎没有关注 此解决方案 、或者有任何 调查选择?

谢谢、

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    遗憾的是、我们的电流产品系列中没有支持8节电池的充电器。 您能告诉我们 什么是应用吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    bq24610EVM-603解决方案怎么样?

    应用:SSD 系统的备用电源

    此致、
    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于高电压充电器、一些客户喜欢使用单级转换器将交流电源转换为充电电源。 bq24610EVM-603解决方案是直流/直流转换器。 从交流到直流、它需要另一个转换器级。 此外、高电压和高功率开关充电器应用需要为非经验丰富的客户提供大量支持。 正如您所说的、TI 并未关注此解决方案。

    但是、我们可能会在以后的道路上集成一个高电压充电器。 对于 SSD 系统的备用电源、输入电压范围是多少? 移除输入源后、电池电压范围是否适合 SSD 系统输入电压范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    此系统输入为36V+-5%、可为8S 电池充电、备用电源为12V、通过 LT3892降压转换器连接 SSD 系统。
    谢谢~

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Driscoll、

    感谢您的意见。
    8S 电池的完全充电电压是多少? 8节锂离子电池的完全充电电压可以是4.2x8=33.6V。 最小输入为36x95%=34.2V。 输入和输出电压太接近。 如果您要使用 bq24610EVM-603解决方案、请降低充电器电压或略微增加输入电压。