This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317:TPS53317 /加电序列

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703846/tps53317-tps53317-power-up-sequence

器件型号:TPS53317

您好!

让我询问一下跟踪配置的加电序列。

我知道、建议的序列应首先为 EN 和 V5IN 加电、然后为 REFIN 加电。 但现在 REFIN 首先在客户的测试板上启动、因为 EN 和 V5IN 的软启动时间太慢、无法连接。 因此 、我想知道 这个错误序列会发生什么异常行为。

当然、他们会在下一个原型板上修复此序列。  

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    在客户的情况下、该器件将执行非跟踪启动、如数据表图18中的波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的评论。

    关于图18、我认为这是 EN/V5IN 和 REFIN 相同加电时序的情况。 现在、我先谈 REFIN、然后谈 EN/V5IN。 您是否意味着我的情况应该与图18相同?

    此致、

    Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    是的、我认为您的情况应该与图18相同。
    V5IN 和 EN 电压高于阈值后、Vout 将以固定的1.6ms 软启动时间上升。


    但斯克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的支持。 请让我再次询问在跟踪启动时的启动顺序。

    从图21中、我了解到建议在 VREF 接通后、REFIN 应在260us 分钟后启动。 那么、如果 REFIN 在 VREF 被标记为已连接后的260us 内启动、您认为什么问题呢?

    此致、

    Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satohi、

    在260us 延迟时间内、TPS53317将检查 REFIN 电压上升与否。

    如果 REFIN 电压 已经 上升、 该器件将执行非跟踪启动、如图18所示。

    如果 REFIN 电压为0V、则器件将执行跟踪启动、如图21所示。

    如果 REFIN 电压在260us 延迟时间内开始上升、如相关情况中所示、则该器件可能会执行"非跟踪启动"或跟踪启动"。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的快速响应。 我知道这种情况不会导致运行异常或上电失败。

    此致、

    Satoshi / Japan Disty