This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:LM5001是否可在2.1MHz 的外部时钟频率下工作?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675532/lm5001-can-the-lm5001-be-externally-clocked-at-2-1-mhz

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件: LM5022

我使用的是频率为1.2MHz 的 LM5001、 它会干扰附近的 AM 无线电接收器。  LM5001的外部时钟频率是否高于公布的1.5MHz?  如果没有、是否有引脚兼容部件可计时超过2MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使 LM5001通过 RT 引脚与外部时钟同步、如数据表中的第7.3.3节所述。 但是、我们不建议将其同步到超过1.5MHz 的频率、因为它从未通过 IC 验证、我们无法预测任何潜在问题。 如果干扰 AM 频带、则另一种选择是将频率降低到 AM 频带以下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了480 KHz、并在960和1440 KHz 处受到谐波的干扰。 TI 是否提供与 LM5001类似的器件、该器件可在2MHz 下使用? 我将 LM5001用作降压模式负转换器(-40V IN、-15V OUT)。 除了 AM 频带干扰之外、它还能完美地适用于应用。
    提前感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您考虑在您的设计中使用我们的器件。 您可以尝试2MHz、但我无法正式推荐它、因为它超出了我们的数据表建议。 我可以推荐的解决方案是添加一些 EMI 滤波器以防止干扰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加:您还可以考虑使用 LM5022、它是一款需要外部 FET 的控制器、但可以在2MHz 下进行开关。