This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:辐射发射问题

Guru**** 2924100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704187/bq24250-problem-with-radiation-emission

器件型号:BQ24250

大家好!  

我决定在我的应用中使用 bq24250电池充电器。 当 USB Type C 连接电池充电器(电池正在充电)时、某些频率下不允许辐射。 当我断开 USB 连接时、辐射会显著降低。 当电池充电器连接 USB Type C 并正在充电时、我测量的频谱和辐射比允许的更大。 我测量了电源网络中的环境频谱和频谱。 附件中有这些测量值的报告。 您还可以在附件中看到电池逻辑电路原理图。  有人能帮我找到问题吗? 我如何解决这个问题?  

另外、是否有人会向其他一些没有此问题的充电器推荐我?  

此致、提前感谢您、

Nikola

这是充电过程中电源频谱的频谱:

 

这是充电过程中的环境频谱:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

    我们没有进行太多的板级 EMI 研究和测试。 我只能提出共同的建议。  

    请测量 SW 节点以 检查 开关节点振铃、并将 振铃频率与频谱结果进行比较。 如果该频率噪声太高、您可以考虑在开关节点上添加缓冲器或在引导电容器上放置串联电阻器、以降低开关节点上升沿的速度。

    2.如果测试点 是组件,请将其卸下。

    3. 您的电路板有多少层?  如果可能、请添加接地层以屏蔽内部噪声

    4.在电路板端子上添加0.1uF 0402电容器。

    5.将 C31和 C26移至靠近 IC 的位置。

    6.添加 0402电容器并联 C31和 C26、并将其放置在 C31/C26电容器和 IC 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    非常感谢您的快速回复、 我将尝试您的建议。  您能告诉我、我是否可以解决线性充电器而不是开关模式充电器的问题?  

    此致、  

    Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼科拉

    我想线性充电器不存在辐射发射问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有建议、如果我无法解决现有充电器的问题、我将尝试使用一些线性充电器。
    此致、
    Nikola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼科拉

    谢谢、请告诉我您对现有充电器的体验。 我们可能从中学到一些东西。