This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:高噪声和尖峰

Guru**** 2387960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674614/tps61070-high-noise-and-spike

器件型号:TPS61070

我目前正在开发一个 ADC 需要5V 电压的系统。  

TPS61070在信号处产生过大的噪声(尖峰)。 这是正常的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用长探头接地引线进行测量、噪声可能不真实、但会被接地引线拾取。 请使用弹簧尖端等短接地导线来测量电压。 如果您仍然看到此类噪声、则您的电路可能不稳定、或者您的电路布局可能需要改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分析我的布局并提出替代方案?

    您可以看到顶层、底层和内部平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还可以共享外部组件位置的布局图像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、
    其他层发生翻转。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然布局可能不是您共享的纹波问题的根本原因、但这可能是由 Youhao 建议的测量方法引起的。
    PCB 布局不好。 COUT 环路过长、这对升压转换器至关重要。 您可以查看数据表的第19页以了解布局建议、并查看"www.ti.com/.../slva773.pdf" 以查看您的布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!! 这就是问题!