This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:未使用引脚的推荐连接

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702299/ucc28951-q1-recommended-connection-for-unused-pins

器件型号:UCC28951-Q1

大家好、

请告诉我在以下情况下建议的引脚连接。

关于 Delef 引脚

如果应用中未使用同步整流、
如何处理此终端?

关于 DCM 引脚
如果应用中未使用同步整流、则建议将 DCM 连接到 VREF。
在这种情况下,是否可以将终端直接连接到 VREF,或者是否需要任何 VREF 电阻器?

关于 ADELEF 引脚

如果应用中未使用同步整流、
如何处理终端?  将端子直接连接到 GND 是否足够?

关于 SYNC 引脚。
 当不使用该引脚时、应如何处理该引脚?

 

关于 OUT-E、OUT-F 引脚

在不使用这些引脚时、应如何处理它们、

保持断开就足够了、或者是否需要与 GND (直接或过孔电阻器)进行任何连接?

此致、

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Someno-San

    1/应通过一个13k Ω 电阻器将 Delef 引脚连接到 GND。

    2/ DCM 引脚;我必须检查这一点。

    3/ ADELEF 引脚:应直接连接到 GND

    4同步引脚可保持开路。

    5 Oroute 和 OUTF 管脚应保持开路状态。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin-San、

    感谢您的评论。
    请对问题2进行确认。

    此致、
    Hidekazu Someno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Someno-San

    对拖延答复表示歉意。

    可以通过将引脚直接连接到 VREF 来禁用 DCM 功能

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Someno-San

    稍微多一点

    如果 DCM 引脚通过二极管整流连接到 GND
    从0%负载到100%负载、ORoute 和 OUTF 信号始终处于关闭状态。
    当负载电流下降且输出电感器电流变得不连续时、当 Ton 以常规方式降至 Tmin 以下时、您将进入突发模式

    如果 DCM 通过二极管整流连接到 VREF
    从0%负载到100%负载、ORoute 和 OUTF 信号始终处于活动状态。
    随着负载电流下降、输出电感器电流变得不连续、随着负载电流进一步减小、Ton 开始减小。 当 Ton 降至 Tmin 以下时、控制器最终进入突发模式。

    如果控制器与 SR 一起使用
    Oroute 和 OUTF 信号始终处于活动状态、这使得电感器电流在所有负载条件下都保持连续。 因此、占空比不是负载电流的函数、Ton 也不会降至 Tmin 以下、这意味着您不会进入突发模式。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin-San、

    如果不需要 outroute 和 OUTF (客户不要在应用中使用它们)、  哪种方法更适合连接到 VREF 或 GND?

    在数据表(第25页的7.3.12动态 SR 开/关控制(DCM 模式))中、有以下说明。 因此、客户认为连接到 VREF 很好、可以同时关闭 outroute 和 OUTF。

    ["将 DCM 引脚连接到 VREF 会使控制器在 DCM 模式下运行、并同时关闭 OUTPUT 和 OUTF 输出。"]

    此致、

    Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Someno-San

    你是对的。 DCM 引脚可直接连接到 VREF、Oroute 和 OUTF 信号均关断。

    此致

    Colin