This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432B:并联基准 WCCA 讨论

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676267/tl432b-shunt-reference-wcca-discussion

器件型号:TL432B

大家好、我在项目中使用的是 TL432B-Q1。 我正在进行最坏情况条件分析。

 

根据 TL432BQDBZRQ1数据表、它定义了许多项目、例如 基准电压 Vref 和整个温度范围内的基准电压偏差 VI (dev)...

系统将在工厂进行校准。  产品的工作温度为-40oC 至+125oC。 该应用与数据表中的图3相同、其中 R1=1k、R2=3.01k、5V 输入。

 

 通过校准可以消除哪一项?

应考虑哪一项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    您是否需要非常精确的电压基准? 您为何选择 TL432B?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    这一切都取决于什么类型以及 何时进行校准。 许多参数可以通过校准衰减、但不能完全删除。

    例如、如果您想要校准精度偏差、您需要首先对器件进行预处理、以消除 热迟滞等影响。

    这是一个模糊的问题、取决于您有哪些工具可用。 请记住、您的器件的精度与最弱的链路相同、TL431需要也必须考虑外部电阻器。

    -Marcoo Z