This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:铅酸电池 BMS

Guru**** 2456140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676150/bq34z100-g1-lead-acid-battery-bms

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34110

请清除以下 有关 bq34z100-G1的查询

1)bq34z100-G1 可以监控铅酸电池的欠压、过压、每节电池的电压、电池组电流

2)铅酸 电池可以进行电池平衡吗?

3)是否需要使用 bq77908或 bq77910电池平衡? 如果是、铅酸电池不支持 bq77908/bq77910 IC。 在数据表中、它提到了锂离子和锂聚合物电池组的电池平衡。

4)bq34z100-G1 可以监控铅酸 电池的每个电池电压吗?

5)您是否有铅酸 BMS 的任何替代部件?它应符合我们的要求。

等待宝贵的回复。

此致、

Rajaneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、

    1) 1) bq34z100-G1进行电池组监测/监测、如果您想对每个电池执行此操作、则每个电池需要1个 bq34z100-G1 (一个铅酸电池12V 典型值具有6S 串联)。 这是一种您可以执行的方法。 您将需要通过隔离来分离通信、因为每个堆叠器件的电压基准不同

    2) 2)是的、可以实现平衡、但 bq34100-G1不会实现这一点。 为此、您需要一个不同的电池平衡电路

    3) 3)请参阅答案2

    4) 4)请参阅上面的数字1

    5) 5)我们只有 bq34z100-G1或 bq34110、这两个都是电池组电量监测计。

    谢谢

    Miguel