This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:PMP10733的电感值

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160-Q1, PMP10733, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680970/lm5160-q1-inductor-value-of-pmp10733

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP10733LM5160

您好!

我们收到了客户关于 LM5160-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在以下条件下将 LM5160-Q1用于 Fly-Buck-Boost 拓扑。

 VIN=8V 至16V
 VO_pri = 15.4V
 io_pri=0A
 VO_sec = 15V
 io_sec=500mA
 FSW=200kHz

他们发现 PMP10733非常符合他们的要求。 所以他们有疑问。

此设计中使用了22uH 库仑电感器、它产生了较大的电感器纹波。 为什么在该设计中使用22uH?

他们正在考虑使用68uH 至100uH 满足其要求。 因为如果使用22uH 等小电感、电感器电流将达到电流限值。  在其设计中使用68uH 至100uH 电感器是否存在任何问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    您可以在此设计中使用68uH。 不用担心。 只需确保使用的耦合电感的饱和电平满足以下要求。   

    isat>IPEAK  

    其中、对于 LM5160、IPEAK = IPEAK (最大值)= 2.875A。


    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉、我的回复延迟了。 感谢您的支持。 我们有一个附加的问题。 可以确认吗?

    -我们如何确定 Fly-buck-boost 中的纹波注入组件? 他们检查了数据表和应用报告(SNVA166A)。 但这些用于降压转换器。 他们希望确保在 Fly-buck-boost 情况下如何确定组件。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用下面的公式8代替第17页的。

    Vinmin = Vin (min)+Vout、其中 Vout =-Vout

    Vout =-Vout


    希望这对您有所帮助?

    David。