This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:删除了数字温度控制

Guru**** 2456920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675966/bq34z100-g1-remove-digital-temperature-control

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2

您好!

我知道没有针对以数字方式更新温度的规格规定。 但是、我想知道 是否有更新的方法

内部或外部温度值以数字方式(例如通过闪存更新)。 或者、这是一个固件版本、可以将其作为命令使用吗?

具有远程数字温度传感器的功能可能是此组件的一个额外卖点。

您能在这方面帮助我吗? 这对我的应用非常重要。 我有一个非模拟的遥感元件。

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的标题是“远程数字温度控制”。 哎呀
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,您能否告诉我功能温度范围与自然通风条件下的工作温度范围之间的差异,如规格绝对最大额定值中所述?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、您能否讨论将 Trise = 0和时间常数设置为32767 (禁用)会产生什么后果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    以数字方式更新温度对于 bq34z100-G1而言将是一项很好的功能。 我已将您的建议传达给系统团队、以供将来定义器件。

    bq34z100-G1器件当前没有允许将温度设置为命令的固件版本、但是、从主机 MCU 以数字方式发送温度是 bq40z50-R2的一项功能。

    至于其他问题:

    T RISE 是用于单时间恒定加热/冷却热建模的热上升因子。 如果设置为0、则禁用此功能、IT 算法中的仿真不会考虑电池单元的自发热。 此功能默认为0 (禁用)。

    t 时间常数是在单时间常数加热-冷却热建模中使用的热时间常数。 当设置为32767时、此功能被禁用、并且 IT 算法中的仿真将假定电池单元没有自发热。 此功能默认为32767 (禁用)。

    此致、
    Bryan Kahler