This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:如何使用外部 PTC 进行欠温和过热检测

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704109/bq2980-how-to-use-an-external-ptc-for-undertemperature-and-overtemperature-detection

器件型号:BQ2980

您好!

我想使用 bq298000 IC 来保护我的单节锂离子电池组。 数据表中提到了通过 CTR 引脚实现的 UT 和 OT 功能、但未对此进行说明。 如何使用此功能以及如何选择合适的 PTC?

此致!

Pascal Schröer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、

    下面是摘自 bq2980数据表第8.3-8节的代码段。 如果这不包含足够详细的信息、请告诉我。 高级别、您可以根据您选择的 PTC 选择哪个上拉电阻。 您可以在此处添加电阻器、以便根据您要触发的温度对器件进行"调优"。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    如果我认为正确、我必须搜索具有集成上拉电阻器(PTC 配置)的器件、对吧? 我可以在"器件配置选项"表中的什么位置找到这样的器件。 我只能看到具有 CTR 配置的器件。

    下一个问题是如何确定正确的 PTC 值。 我是否必须计算集成上拉电阻器和外部 PTC 之间的分压器? 当二极管关断 CHG 和 DSG 输出时、突出显示的电压 V_IH +(V_HYS)是否为电压