This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:如果连接了完全放电的镍氢电池、则具有慢速充电功能

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676113/bq2002-slow-charge-function-if-full-discharged-nimh-battery-connected

器件型号:BQ2002
主题中讨论的其他器件: BQ2000

您好!

我认为、如果在充电超过阈值之前完全放电的镍氢电池、则有电池充电器可以进行类似0.1C 的慢速充电。

bq2002似乎不支持这一点。 我的理解是否正确?

如果我的理解是正确的、那么是否有用于镍氢电池的充电器 IC 支持完全放电连接。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wantanabe-San、您好!
    如图所示。 3和第4页的说明、如果电池处于配置的温度和范围内、IC 将开始快速充电
    电压限制。 您的理解是正确的。 请检查 bq2000涓流充电。
    此致、
    Eric