主题中讨论的其他器件:UCD90240、 UCD90124A
是否有与 使用 UCD90xxx 器件监控电压、电流和温度类似的应用报告 、该报告提供了读取和清除黑盒故障日志、如何解析它们以及如何清除它们的示例?
《UCD90xxx 序列发生器和系统安全控制 器 PMBus 命令参考文档》在某种程度上误导了用户数据命令的第9节实现详细信息仅适用于 UCD90240。
我想更好地了解如何读取故障日志中的每个事件、解析故障信息以及清除日志条目。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有与 使用 UCD90xxx 器件监控电压、电流和温度类似的应用报告 、该报告提供了读取和清除黑盒故障日志、如何解析它们以及如何清除它们的示例?
《UCD90xxx 序列发生器和系统安全控制 器 PMBus 命令参考文档》在某种程度上误导了用户数据命令的第9节实现详细信息仅适用于 UCD90240。
我想更好地了解如何读取故障日志中的每个事件、解析故障信息以及清除日志条目。
感谢您的回答。 这有助于清除部分问题。 如果存在与 使用 UCD90xxx 器 件监视电压、电流和温度类似的应用报告、则可能会提供更有用的信息、该报告提供了读取和清除黑盒故障日志、如何解析它们以及如何清除它们的示例。
这对于了解如何执行与故障日志的正常交互非常有帮助。
以下是读取故障日志的一般步骤
主机首先发送0xEB 命令以查询故障日志。 如果重建了0xABCD、AB 会告知故障日志的编号、而0xCD 则告知当前故障日志设备正在访问。
如果日志不为空、主机需要修改命令0xEB 返回的值的第2个字节以设置正确的索引。
例如、0x0504由0xEB 返回、主机应通过0xEB 命令写入0x0500、告知 UCD 应读取第一个故障日志详细信息
主机发送0xEC 读取块命令以获取详细信息。
重复步骤 B (增加索引)和 C、直到所有故障日志都读出。
下面是 UCD90124A 的 PMBus 日志文件示例。 但它应应用于 UCD9090-Q
日志文件显示如何从器件读取所有5个故障日志
e2e.ti.com/.../PMBus_2D00_Log_2D00_2018.03.21_2D00_12.15.28.txt
此致
Yihe