This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC3895/UCC28950误差放大器压摆率问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703842/ucc28950-ucc3895-ucc28950-error-amp-slew-rate-question

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC3895

大家好、团队成员

我的客户希望查看以下问题。

放大器规格的增益误差放大器规格。 误差放大器压摆率是什么意思? 此参数将限制什么类型的参数?

 该数据表未定义它。 这是否意味着在 EA OUT 具有快速△V 瞬态时没有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray

    我将不得不与器件的设计人员核实-这可能需要几天的时间。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray

    误差放大器的压摆率是其改变输出电压的速度。 在 UCC3895上、该速率为2.2V/us。 它与带宽相关、因此具有更高单位增益带宽的器件通常预期具有比具有较低单位增益带宽的器件更高的压摆率。

    实际上、电源控制环路将在远低于单位增益带宽的频率下闭合- 10kHz 是典型值、在这些低频下、误差放大器改变其输出电压的能力不受压摆率的限制。 这就是 UCC28950数据表中未给出压摆率的原因。

    我希望这能回答你的问题——如果不是的话,请告诉我。

    此致
    Colin