This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:EVM 与 DS 上的 PMBus 地址电阻器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90124, UCD90160, UCD90124A, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676340/ucd90160a-pmbus-address-resistors-on-evm-vs-ds

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件:UCD90120UCD90124UCD90160UCD90124AUCD90120A

对于 UCD90SEC64EVM-650模块、它使用数据表中未列出的地址设置电阻器。  

 

R16和 R19设置为地址101 (84.5k 和36.5k)

但数据表中指示使用90.9k 和41.2k 获取地址101

 

为什么会有差异?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    UCD90SEQ64EVM 的开发旨在支持第一代序列发生器 UCD90120/UCD90124。 这些器件具有不同的 PMBus 电阻、如所示
    更新的器件、例如 UCD90160/UCD90120A/UCD90124A。 旧电阻与较新的电阻器位于同一个容器中。 这就是地址仍然相同的原因。

    希望这能有所帮助。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yihe!

    Russell