This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:比例电压转换为度数?

Guru**** 2456170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675065/bq76pl536a-conversion-of-ratiometric-voltage-to-degrees

器件型号:BQ76PL536A

我正在尝试了解如何将 BQ 温度寄存器/输出的原始比例值(我理解它是电压)转换为以度为单位的值。

我找到了 SLAA478的代码、但它不执行任何此类转换。 我正在使用 数据表中推荐的 Panasonic NTC 热敏电阻。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否阅读了 NTC 数据表。 如果您阅读了数据表、则可以进行计算。

    您必须使用 NTC 数据表中的图14公式和 Rthem 表。

    如果您不清楚、请告诉我。

    它需要几个步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一段时间内没有看到它。 刚刚继续并再次这样做了。
    BTW 您是否参考了 bq 数据表中的图15?
    图14与如何连接少于6个串联销售产品相关。


    现在我可以在图15中看到如何计算 Rb 和 RT。
    这是通过读取 NTC 数据表并找到不同温度下的值来实现的
    使用 BQ 数据表中的示例值
    RT = 1.47k Ω
    rb = 1.82k Ω

    如何将其插入下面的 TS1公式?
    TS1:rts1 =((Temperature1_high x 256 + Temperature1_low)+ 2)/33046;
    我是否需要将 TS1 * REG50相乘??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../temp-measurement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是 bq76pl536A-Q1数据表。