This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5118:LM5118输出在高电流和低输入电压下会下降

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703438/webench-tools-lm5118-lm5118-output-drops-out-for-high-current-and-low-input-voltage

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我们计划将 LM5118用于我们的项目之一。 以下是我们的要求

VIN= 5V-60V

Vout=24V

Iout=2-3A

当我尝试通过 Webench 获得此要求解决方案时、我收到一条消息、提示"无法使用此器件创建设计"。

但是、根据 LM5118的数据表、我可以满足我的要求。 您能不能建议使用 LM5118或任何其他稳压器和 Webench 消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的最大负载为72W、输入电压为5V 时、您将具有~15A 负载直流电流、60V 输入也需要80V 或更高的 MOSFET、 这可能需要 Webench 库中部件的并联 MOSFET、但 Webench 尚不能为 LM5118提供并联 MOSFET。

    请考虑使用 LM5176、或者如果您坚持使用 LM5118、则可以遵循数据表设计过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    非常感谢您的回复。 这解决了我的问题。 我将浏览 LM5118数据表并设计开关稳压器。

    请告诉我 LM5118的最大功耗。 因此、我将调节我的电压和电流。