This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:sluubd3c.pdf 16.6和#39;SBS 配置#39;?

Guru**** 2587015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676125/bq78350-r1-sluubd3c-pdf-16-6-sbs-configuration

器件型号:BQ78350-R1
sluubd3c.pdf 16.6中介绍了以下 DF 值。
类:设置
子类:配置
名称:SBS Configuration
最小值:0x00 /最大值:0xff /默认值:0x01
但是、即使它搜索表19.1、它也没有上述值。
我认为它可能是0x4461 (SBS 监测配置)或0x4462 (SMB 配置)。
但这些内容在不同的页面上进行了解释、因此并非如此。 (9.2、16.6)
请向我提供有关"BS Configuration"的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    16.6表格中的名称、最大值和默认值不正确:
    名称:SMB 配置
    最大值:0xB7
    默认值:0xA0
    数据闪存汇总表19-1中的信息是正确的。
    我在今后的修订中已将其标记为更正,感谢你提请我们注意。