This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158EVM-565:在哪里可以下载"TPS61158控制器 EVM 软件"?

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701992/tps61158evm-565-where-can-i-download-the-tps61158-controller-evm-software

器件型号:TPS61158EVM-565
主题中讨论的其他器件:TPS61158

在哪里可以下载"TPS61158控制器 EVM 软件"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此线程。 有人很快就会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍未收到回复、请提供帮助。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 EVM 包装盒中是否有 CD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 盒中没有 CD-ROM、只有 EVM 板。 谢谢!
    客户需要 GUI 软件通过单线与 TPS61158通信。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slvc422a.zip

    尊敬的 Pony:

    这适用于 TPS6116x、但也适用于 TPS61158。 请尝试一下。